This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA810:如何设计输入保护?

Guru**** 2929750 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA810, TMUX7462F, TL072, TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1161961/opa810-how-is-the-input-protection-designed

器件型号:OPA810
主题中讨论的其他器件: TMUX7462FTL072TL082

输入信号范围:0至10V、单端信号、频率2MHz。 用户手册中建议使用以下设计。 OPA810 Ω 使用33 μ V+220pf 作为滤波器。 您能为我们解答以下问题吗?

如何提高过压保护的设计?

2.当运算放大器未通电时、器件输入的状态是什么? 如果器件输入为低电阻、如何防止正常输入10V 信号损坏器件;

3.如果您想在图片中的器件输入点 A 添加钳位二极管、您可以选择肖特基类型吗? Vishay 的 BAT54S 是否正常? 下图显示了其一些参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA810具有从输入到正电源的保护二极管。 高于电源的电压(断电时、这是任何正电压)会使电流过该二极管。 该电流必须限制在10mA 以下、电源必须能够灌入该电流。

    也许可以添加一个可限制电流的串联电阻器。 kΩ、要将12V 限制在10mA 以下、电阻器必须大于1.2k Ω;更大的电压或更小的电流需要更大的电阻器。

    添加肖特基二极管(正向电压较小)可使大部分电流过外部二极管。 如果电压可能变得过大、您仍然必须限制电流。

    或者、添加一个诸如 TMUX7462F 的保护器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    使用1k 电阻时、使用了多少电容器? Ω 信号为2MHz、33 μ s +220p 的截止频率为22MHz;

    2.当电源关闭时,运算放大器处于电源和接地的低电阻状态。 我是对的吗?

    除了 电流、还应考虑 A 点的肖特基二极管的哪些其他参数? 此处使用的二极管是为了考虑 OPA810的内部二极管电流很小、并且添加的肖特基二极管可以保护 OPA810。

    4、是否有与 TMUX7462F 类似的单通道器件?

    5. TI 是否有过压保护电路的演示板? 我想看一下。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ 1.2 μ F、电容应为6pF。 但这接近迹线和运算放大器输入的寄生电容、因此不应添加单独的电容器。

    2.是的。

    使用肖特基二极管、电流可能更大、因此电阻器可能更小。

    4.不

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Clemens、

    1.您可以推荐运算放大器吗?  当电源关闭时、输入为高电阻、性能参数与 OPA810的性能参数相似。 因为我想降低过压保护的串联电阻。 我担心、由于高电阻和小电容、低通滤波器会出现其他问题。 我看不到这种方法。

     2. OPA810带宽是否满足2MHz、0~10V 信号缓冲器的要求? 手册中辅助 CMOS 输入级的带宽为27MHz、这有点令人困惑。

    器件的正电源不同于负电源。 有问题吗? 我计划使用+10V - 5V 电源。

    4. 如何了解主 JFET 级的最高正输入电压? 因为在这种情况下、电源轨会增加到2.9V 和2.5V。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.搜索功能没有关于可过压运算放大器的信息。 我知道 TL072/TL082 (不带 H 后缀)、但它相当慢。

    OPA810的大多数输入电压均具有 JFET 输入、而 CMOS 输入的正电源电压则在2.5V 范围内。

    3、您选择什么电压称为"接地"无关紧要;OPA810可由15V 电源供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Clemens、

    也许我没有清楚地描述这个问题、所以我不理解其中的一些问题。 还有以下问题。

    OPA810在0~10V 时的最小电源是多少? 手册中的芯片是轨到轨芯片、因此我了解电源应该只超过0.3V。 为什么是手册中主 JFET 级2.9V 和2.5V 的正输入电压。

    OPA810用作 OPA 的电压跟随器时、是否可以用作2MHz/0~10V 信号的缓冲器?

    3、TL072的高输入阻抗特性是手册中的特性还是实际测试的结果? 手册中在何处介绍了该技术?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA810是一款轨到轨运算放大器。 使用10V 电源时、高达7.5V 的电压由 JFET 级处理、而高于7.5V 的电压由辅助级处理。 (图7-41中可以看到转换。)

    2.是的。

    TL072的绝对最大额定值允许输入电压高于正电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JFET 级是否仅用于正电源? 例如、当输入信号为0~5V 时、电源应至少为-0.3V 和+7.9V。 当输入信号为0~10V 时、电源应至少为-0.3V 和+12.9V。 我是否理解正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 当信号为0…10V 时、电源应为(至少) 0V 和10V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不同意你的意见。

    即使运算放大器是轨到轨类型、输入和输出也无法到达电源。 下图显示了手册中的输入和输出指示灯。 请帮助解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能的输出电压范围取决于负载(请参阅图7-14)。 根据连接到输出端的内容、电源确实应该稍微宽一点。 (但不能达到2.9V、除非您想避开辅助级。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的患者回复。 我有很多问题、因为这是第一次使用此类运算放大器。

    在手册中、我找不到 G=1和 Vo=10Vpp 的特定带宽值? 如何计算此数据? 手册给出了 G=2和 Vo=2Vpp 的带宽。

    建议的运算放大器带宽和信号带宽之间有何关系? 例如、如果信号为2MHz、则运算放大器应选择多大的带宽?

    3. 建议的运算放大器转换率与实际转换率之间的关系是什么? 例如、如果信号为20V/us、运算放大器的压摆率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rengui 您好!

    请查看以下我的答案:

    1.放大器的增益带宽积(GBWP)=增益* BW。  对于您共享的图像、GBWP 为70MHz、对于 G (ain)= 2、BW 为36MHz。  36 * 2 = 70MHz。  因此、当增益为1V/V 时、BW 为70MHz。  但是、随着下一个问题的解决、大信号输出将降低可用带宽。   

    2.请查看 OPA810数据表第7.10节中包含的有关5V 电源的曲线/图(这些曲线也适用于10V 电源、24V 电源和可变电源范围)。  现在、如果您实际需要10Vpp 输出、则需要更大的电源、如图7.21所示。  您的输出信号越大、您必须处理的带宽就越小、而信号不会衰减。  0.1dB 平坦度规格基于对平坦增益响应的要求、响应衰减大于0.1dB。  请使用数据表中的曲线来帮助评估您所需的电源电压和增益要求。

    3.如果您的信号的变化率为20V/us,您只需要找到一个转换速率大于20V/us 的放大器。  例如、OPA810的压摆率会因电源电压和信号摆幅而异。  在5V 电源下、SR = 134V/us;在24V 电源下、SR =~230-250V/us、具体取决于信号摆幅。  所有这些值都超过20V/us、这是您建议的信号要求。

    请花些时间查看放大器数据表并评估您对所包含规格的了解。  我随函附上了此文档、作为资源: 说明的运算放大器规格

    最棒的

    阿尔茨