This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:如何实现高增益带宽 TIA

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1159274/opa855-how-can-i-achieve-high-gain-bandwidth-tia

器件型号:OPA855


您好!

我们正在开发光通信系统、包括 IR LED 和光电二极管。 OPA855在中用作 TIA、并检查了一些光电二极管、例如 BPW 34S 和 B发展局-C107。 我们希望实现50-60MHz 的频率响应。

 

LTSPICE 中的仿真显示了100MHz 以上的3dB 频率、但在实际测试中它大约为20-25MHz! 您能帮我解决这个问题吗?

一个红外 LED (SFH 4715AS)用作发送器、一个与 PD 耦合的 OPA855评估板用作接收器。

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mojtaba、

     您能否分享 OPA855 EVM 的任何修改(包括 PD 连接及其反向电压偏置)的原理图?  

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

    我可以将设计文件秘密发送给您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mojtaba、

    当您与我的电子邮件(通过 E2E 上的消息发送)连接时、我们可以将您的两个 E2E 帖子合并为单个电子邮件讨论。

    Sima & I 在我们查看您的设计文件时、可以通过电子邮件帮助您进行设计。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mojtabe、

    两点:

    1.您确定可以足够快地驱动 SFH4715AS 吗? 由于 IR-LED 不可避免的结电容、这一点并不简单。

    2. BPW34是一个相当大的光电二极管,结电容相当大,为70pF。 OPA855数据表的第10节讨论了结电容更低的光电二极管。 因此、您可能会在使用 BPW34时遇到困难。

    顺便说一句,"发展局 C107"是什么意思? 我在 www.

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

     SFH4715AS 提供 Rt=12nS 和 ft=15ns、这意味着它可以在高达45MHz 的频率下工作、此外、我们还提供了一些其他选项、如激光二极管、这种发送器速度要快得多。

    - BPW 34 BS 反向偏置为30V、因此根据其数据表中给出的图表、结电容应小于10pF (第5页)

    抱歉,我的错,这是一个拼写错误。 器件型号为具有较大活动区域的 PDB-C107。

    此致、

    Mojtaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mojtaba、

    [引用 userid="539762" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1159274/opa855-how-can-i-achieve-high-gain-bandwidth-tia/4370209 #4370209"]-  SFH4715AS 提供 Rt=12nS 和 ft=15ns、这意味着它可以在高达45MHz 的频率下工作、[/quot]

    是的、但仅当驱动的电阻非常低时。

    顺便说一下、您是如何检查电路的频率响应的?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以检查我们用于驱动 LED 的电路。 它似乎在电气上正常工作。

    LED_Driver.TSC

    Mojtaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mojtaba、

    感谢您分享您的 LED 驱动电路。  我正在浏览您发送的电子邮件、并也在观看此论坛。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Alec、

    期待收到您的回复。 我希望收到您的反馈。

    此致、

    Mojtaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mojtaba、

    使用10pF 时、OPA855应该能够提供150MHz 的带宽:

    e2e.ti.com/.../mojtaba_5F00_opa855.TSC

    但请记住、即使反馈环路中未考虑的最小杂散电容也会破坏带宽。 因此、您应该使用 C2进行实验。 最后、省略 C2完全可以实现这一目的、因为 R1可以在其端子之间显示足够的杂散电容、因此不需要 C2。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢你的答复。 是的、你是对的。 OPA855能够提供150MHz 带宽。 但是、相对于 LED 和 PD 的距离、增益对于我们的应用而言是不够的。另一方面、LED 本身不能发射超过50MHz 的光线、因此我们需要更高的增益和更低的带宽 TIA。

    您对此有什么建议吗? 我还认为、第二级可能有助于提供大于50MHz 的带宽、大于120dB 的增益、输出 Vpp > 0.4

    但我 还不能实现。

    此致、
    Mojtaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mojtaba、

    您可以将 R1设置为18k、将 C2设置为150f。 这将为您提供80MHz 的带宽。 R1=43k、C2=100F 将为您提供50MHz 的带宽。 然后添加第二级以提供额外增益。

    同样、这里的问题是准确达到最佳反馈电容。 反馈电容越小、冲击电容就越困难。 您可以使用不同尺寸的电阻器(0402、0603……)进行实验。 不同的尺寸会导致不同的寄生电容。 您甚至可以将反馈电阻器拆分为两个或三个串联的电阻器。 串联电路会导致总寄生电容降低。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我通常使用 SMD 尺寸(0402和0603)、我将尝试使用它们的寄生电容来获得该值。

    还有一点:我想使用多个并联 PD 来生成更高的输入电流、这会导致更高的输入电容、因此我添加了 C3以减小总输入电容并移除由暗流引起的输入直流电。

    我想知道该相位,它是否会成为>30MHz 的问题?

    您建议第二级在不降低带宽的情况下实现大于120dB 的总增益的哪个部分? 我对噪声的担忧是、在馈送到第二级之前、是否应该对输出进行滤波?

    此致、

    Mojtaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mojtaba、

    这不再是 TIA!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我不明白为什么它不是 TIA?

    我更改了 PD 与交流耦合的连接。  

    Mojtaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mojtaba、

    TIA 中 OPAMP 的输入位于虚拟接地端、可为光电二极管提供零欧姆输入。 您的10pF 电容器会破坏该特性。 光电二极管不再出现零欧姆输入、因此电路不再是 TIA。

    作为 TIA 工作时、必须大幅增加10pF 电容、使其值远高于检测器电容。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    如果我添加更多并联 PD、输入电容将增大。 那么、引导可能是更好的选择、对吧?

    是否可以获得大于50MHz 的带宽和大于120dB 的自举总增益?

    Mojtaba_OPA855_bootstrap.tsc

    此致、

    Mojtaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mojtaba、

    增加 R3并执行相位稳定性分析、您将知道答案  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1078878/opa855-wideband-composite-photodiode-tia-4kohm-500mhz-oscillates

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是否可以在自举中使用单电平为运算放大器供电? 我试过,但它破坏了一切!

    此致、

    Mojtaba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mojtaba、

    是的、这是可能的、但会使事情复杂化、因为您必须在两个阶段都引入合适的伪接地。

    Kai