您好!
我们正在开发光通信系统、包括 IR LED 和光电二极管。 OPA855在中用作 TIA、并检查了一些光电二极管、例如 BPW 34S 和 B发展局-C107。 我们希望实现50-60MHz 的频率响应。
LTSPICE 中的仿真显示了100MHz 以上的3dB 频率、但在实际测试中它大约为20-25MHz! 您能帮我解决这个问题吗?
一个红外 LED (SFH 4715AS)用作发送器、一个与 PD 耦合的 OPA855评估板用作接收器。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在开发光通信系统、包括 IR LED 和光电二极管。 OPA855在中用作 TIA、并检查了一些光电二极管、例如 BPW 34S 和 B发展局-C107。 我们希望实现50-60MHz 的频率响应。
LTSPICE 中的仿真显示了100MHz 以上的3dB 频率、但在实际测试中它大约为20-25MHz! 您能帮我解决这个问题吗?
一个红外 LED (SFH 4715AS)用作发送器、一个与 PD 耦合的 OPA855评估板用作接收器。
谢谢你
您好、Mojtabe、
两点:
1.您确定可以足够快地驱动 SFH4715AS 吗? 由于 IR-LED 不可避免的结电容、这一点并不简单。
2. BPW34是一个相当大的光电二极管,结电容相当大,为70pF。 OPA855数据表的第10节讨论了结电容更低的光电二极管。 因此、您可能会在使用 BPW34时遇到困难。
顺便说一句,"发展局 C107"是什么意思? 我在 www.
Kai
尊敬的 Kai:
SFH4715AS 提供 Rt=12nS 和 ft=15ns、这意味着它可以在高达45MHz 的频率下工作、此外、我们还提供了一些其他选项、如激光二极管、这种发送器速度要快得多。
- BPW 34 BS 反向偏置为30V、因此根据其数据表中给出的图表、结电容应小于10pF (第5页)
抱歉,我的错,这是一个拼写错误。 器件型号为具有较大活动区域的 PDB-C107。
此致、
Mojtaba
您好、Mojtaba、
[引用 userid="539762" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1159274/opa855-how-can-i-achieve-high-gain-bandwidth-tia/4370209 #4370209"]- SFH4715AS 提供 Rt=12nS 和 ft=15ns、这意味着它可以在高达45MHz 的频率下工作、[/quot]是的、但仅当驱动的电阻非常低时。
顺便说一下、您是如何检查电路的频率响应的?
Kai
您可以检查我们用于驱动 LED 的电路。 它似乎在电气上正常工作。

Mojtaba
您好、Mojtaba、
使用10pF 时、OPA855应该能够提供150MHz 的带宽:

e2e.ti.com/.../mojtaba_5F00_opa855.TSC
但请记住、即使反馈环路中未考虑的最小杂散电容也会破坏带宽。 因此、您应该使用 C2进行实验。 最后、省略 C2完全可以实现这一目的、因为 R1可以在其端子之间显示足够的杂散电容、因此不需要 C2。
Kai
尊敬的 Kai:
感谢你的答复。 是的、你是对的。 OPA855能够提供150MHz 带宽。 但是、相对于 LED 和 PD 的距离、增益对于我们的应用而言是不够的。另一方面、LED 本身不能发射超过50MHz 的光线、因此我们需要更高的增益和更低的带宽 TIA。
您对此有什么建议吗? 我还认为、第二级可能有助于提供大于50MHz 的带宽、大于120dB 的增益、输出 Vpp > 0.4
但我 还不能实现。
此致、
Mojtaba
您好、Mojtaba、
您可以将 R1设置为18k、将 C2设置为150f。 这将为您提供80MHz 的带宽。 R1=43k、C2=100F 将为您提供50MHz 的带宽。 然后添加第二级以提供额外增益。
同样、这里的问题是准确达到最佳反馈电容。 反馈电容越小、冲击电容就越困难。 您可以使用不同尺寸的电阻器(0402、0603……)进行实验。 不同的尺寸会导致不同的寄生电容。 您甚至可以将反馈电阻器拆分为两个或三个串联的电阻器。 串联电路会导致总寄生电容降低。
Kai
尊敬的 Kai:
我通常使用 SMD 尺寸(0402和0603)、我将尝试使用它们的寄生电容来获得该值。
还有一点:我想使用多个并联 PD 来生成更高的输入电流、这会导致更高的输入电容、因此我添加了 C3以减小总输入电容并移除由暗流引起的输入直流电。
我想知道该相位,它是否会成为>30MHz 的问题?

您建议第二级在不降低带宽的情况下实现大于120dB 的总增益的哪个部分? 我对噪声的担忧是、在馈送到第二级之前、是否应该对输出进行滤波?
此致、
Mojtaba
您好 Kai
如果我添加更多并联 PD、输入电容将增大。 那么、引导可能是更好的选择、对吧?
是否可以获得大于50MHz 的带宽和大于120dB 的自举总增益?

此致、
Mojtaba
您好、Mojtaba、
增加 R3并执行相位稳定性分析、您将知道答案
Kai