This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062-Q1:输入偏置电流

Guru**** 2825855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062-Q1, TLV9062, OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1163302/tlv9062-q1-input-bias-current

器件型号:TLV9062-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV9062OPA2192

大家好、

我们的客户对  TLV9062和 TLV9062-Q1的输入偏置电流进行了如下澄清。

我在 高阻抗应用中使用了一些 TI 运算放大器、需要根据"输入偏置电流"规格进行确认。

我认为  TLV9062-Q1 数据表中存在错误(误印)。 在第一页的"特性"下、它显示了"低输入偏置电流: 0.5pA"。 但是、在第8页的"电气特性"下、"输入偏置电流"列为 5pA。 那么、哪一项是正确的?

 此外 、在 TLV9062-Q1 数据表的第一页上、它指出性能规格与(非汽车认证)器件  TLV9062相同。 此(非汽车)器件的输入偏置电流在   "特性"和"电气规格"部分均指定为0.5pA。 我假设这是正确的值。

  TLV9062-Q1 数据表上的"输入失调电流"也可能有误印。 它被列为 5pA、与     TLV9062类似、它可能应该为0.05pA

最后、我还将使用"更高电压"运算放大器  OPA2192。  您能否确认"输入偏置电流"和"输入失调电流"    分别为5pA 和2pA?

总之、请确认 TLV9062-Q1  TLV9062  OPA2192器件的"输入偏置电流"和"输入失调电流"值。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    TLV9062-Q1第一页上的0.5pA 是一个错误、我已将其报告给系统团队进行更正。 TLV9062-Q1的额定泄漏电流高于 TLV9062。 您可以在 TLV9062-Q1和 TLV9062之间获得等效性能。

    此外、OPA2192是一款精密放大器。 我将把这个话题转到精密放大器团队进行确认。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    25°C 时的典型 OPA2192 IB 和 IO 分别为+/-5pA 和+/-2pA、但最大值为+/-20pA -请参阅下面的内容。 此外、由于 ESD 保护二极管的泄漏大约每10摄氏度(2^10=1024)翻倍、因此在125摄氏度结温下、IB 和 IOS 的最大值分别为+/-5nA 和+/-2nA。