This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393A:IOL 值

Guru**** 2509945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1163446/lm393a-the-iol-value

器件型号:LM393A

大家好、

我的客户对 LM393A 的低电平输出电流 IOL 有疑问。 显示当 VID=-1V 时、最小 IOL 为6mA。 但当 VID=-0.1V 时、情况如何呢?

我们是否在 VID v.s 之间获得测试结果 音量? 谢谢!

此致、

小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    图6-3中提供了您需要了解的所有内容:

    输入驱动对灌电流能力没有影响。在-100mV 时、输入完全饱和。

    上面的曲线对-1V 或-0.1V 有效。

    Y 方向显示输出端的压降(VOL)、而 Z 显示被灌入的电流(IOL)。