This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9054:未上电(或关断)时的输入电压超出范围

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9054, LM324, LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1162306/tlv9054-out-of-range-input-voltage-while-unpowered-or-shutdown

器件型号:TLV9054
主题中讨论的其他器件: LM324LM2902

大家好、我对  TLV9054输入在关断或无电源期间的行为有疑问。

背景是:我 正在设计一个电池管理系统、在该系统中、当连接 USB (5V)时将电池分离、并且在从 USB 断开时将电池串联(总计6-9V)。 将电池连接到多路复用器后、我会独立检查每个电池的极性和电压。 因此、这些电芯不  会通过多路复用器相互"相连接"、我将使用配置为 单位增益缓冲器的 TLV9054 IC 来缓冲多路复用器输入、每个电芯一个(每个电芯都使用串联电阻器来限制电流)。 这意味  着 TLV9054输入引脚在没有输入电源的情况下可能处于或接近9V。

在未上电的情况下、TLV9054输入引脚是否会超出范围、或者是否会损坏 IC?

或者、 是否可以使用"停机"模式来保护输入引脚免受超出范围电压的影响? 例如 、当 TLV9054通电并处于关断模式时、引脚的电压是否超出范围?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须始终遵守绝对最大额定值。

    关断模式允许您具有高达电源电压的输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复 Clemens。 我期待/担心这个答案。 我认为我可以使用分压来确保范围保持在规格范围内、但需要付出一些噪声的代价。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好、

    器件断电时的小输入电流通常不会造成损害。 不过、请记住、该输入电流会从一个或两个电源引脚流出。  电源关闭时、建议输入电压小于0.5V

    允许(正)输入电压断电的高电压运算放大器、例如 LM324/LM2902、情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="19613" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1162306/tlv9054-out-of-range-input-voltage-while-unpowered-or-shutdown/4370680 #4370680"]此输入电流从一个或两个电源引脚流出[/quot]

     这是一个好知识。  在  这种情况下、由于运算放大器的正电源将由 USB 供电、流出电源引脚的输入电流可能会出现问题。 当器件未连接时、VUSB 会有一条通过运算放大器输入实现非零电压的路径、这将违反 USB 规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于将来发现此主题的其他人、我在 TI.com 上找到了这篇文章、其中讨论了运算放大器关断功能的意图

    e2e.ti.com/.../so-what-exactly-is-an-op-amp-shutdown-pin-supposed-to-do