This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:增益为1000且电压为3V 时的预期问题

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA331, INA332, INA826, INA823
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1162984/ina826-expected-issues-with-a-gain-of-1000-and-voltage-of-3v

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件:INA331INA332INA823

尊敬的 TI:

我一直在寻找一款仪表放大器、该放大器具有以下特性:

*在3V 电压下工作

*具有4kHz 以上的带宽

*的增益为1000

*占用空间小

现在、进行布局的公司不鼓励我使用它、因为他们表示它可能无法在接近最低工作电压的情况下正常工作。 在这些特性下、是否存在性能不佳的风险? 如果是,是否有可能提出一个适当的备选办法?

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关在低电源电压下发生的情况、请参阅图9/10和43/44。 总之、增益为1000时、带宽为1kHz。

    在3V 电压下保证正常运行、但在2.999V 电压下不保证正常运行。您的电源有多稳定?

    据我所见、您唯一的选择是 INA331或 INA332 (采用 VSSOP 封装)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    如果没有其他详细信息、则无法回答此问题。 请发布原理图并告知有关应用的信息。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您和您的快速响应。

    首先、我不明白为什么您表示带宽为1kHz、增益为1000。 如果我查看数据表 p7、频率响应-3dB 表示增益为1000时为6kHz。 这是不是正确的吗?

    我们尚未选择电压基准、但即使精度为0.05%、我们的电压也 可以是2.9985V。 在这种情况下、精度更高、因为我们可以始终处于范围的较低侧。

    若要提供有关应用程序的其他背景信息、请执行以下操作:

    我们使用它来放大应变仪惠斯通(Full)电桥的信号。 我们的应变仪电桥为5k 和10k。 电桥(和放大器)由3V 基准供电。 此外、我们还有一个 DAC、它为偏移提供恒定电压以使电桥为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是根据1MHz 的额定 GBW 进行估算的。 图23确实显示了4KHz 时约57dB 的典型值、但该值小于1000。 您希望增益为1000还是707?

    INA826的最低电压为3V、专为标称3.3V 电源而设计。 您有更高的电源吗? 否则、最小电压为2.5V 的 INA331/2将是更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    除了 Clemens 的建议、您还可以尝试 INA823、如下图所示。  

    [引用 userid="541091" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1162984/ina826-expected-issues-with-a-gain-of-1000-and-voltage-of-3v "]的带宽超过4kHz [/quot]

    如果这是增益为1000V/V 时的硬性要求、则可能需要选择更高的 BW 仪表放大器(IA)。 如果您想稍微降低增益、则可以使用 INA826或 INA823 (前提是应用满足最小电源电压要求+一定的裕度)。  

    下面是增益= 1000V/V 时 INA823的示例 它将保证差分输入信号大约为2kHz、但不是4kHz。 在4kHz 时、输入差分信号将开始衰减。 输入差分信号需要在闭环增益曲线的平坦部分运行。   

    选项包括:

    a.稍微降低增益。  

    b.或者找到低电压和更高的 BW IA (我没有看到太多好的选项、请参阅下面的链接)。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html#p1181typ=2;100&sort=p358min;asc

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    首先、让我们了解正确的命名规则- INA826电源和电桥由3V 电源电压(引脚8)供电、我们还不知道您计划使用的基准电压(引脚6)-请参阅下图。

    如果 VCM=1.5V (我假设电桥输出为1/2 Vs)、则 Vref=1.2V 时会出现最宽的 INA826线性输入/输出范围、其中您可以应用高达+/-1.1mV 的信号-请参阅下文。

    就 INA826 -3dB 带宽而言、增益为1000时 、信号衰减约30%(0.707)、实际上为6kHz。

    话虽如此、对于低3V 电源、一个更好的器件 可能是 INA331或 INA332、其最大输入电压范围为+/-900uV、使用 Vref=0.9V -见下文。  同时、G=1000时的 INA331/332 -3dB 带宽约为50kHz -远高于规定的4kHz 所需的最小值。

    总之、您可以使用任一器件、但 INA331/INA332可能更易于使用、因为它们允许 VCM 在0.2V 至1.8V 之间的任何位置、而不会出现输入范围变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 这使它非常清楚。