This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:OPA462IDDAR、启动电压

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1163083/opa462-opa462iddar-start-up-voltages

器件型号:OPA462

你好

我们提供差分电压电源、为 OPA462供电  


我注意到、在启动时、负电压 V-在正 V+之前到达。

在正电源上、我们有一个-1.4V 的小下冲、而负电源已经达到-4V。
因此 V+> V-。

但是、如果我考虑将 E/D 通信连接到 GND、则该引脚在下冲期间比 V+高1.4V。

这是否会导致器件长期使用故障?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucio、

    是的、这会导致闩锁、在任何情况下都应避免!

    按照以下主题中的讨论、在每个电源线与电源接地之间安装闩锁保护肖特基二极管:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/957524/opa2990-about-powerup-sequence

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucio、

    KI 为保护 OPA462免受双电源 、不同步启动条件的影响提供了一个很好的解决方案。 您没有提到 OPA462的最大 V+/V-电源电平将会是多少、在选择电源保护二极管时请考虑到这一点。

    肖特基二极管往往是电压较低的二极管、反向击穿电压通常 为30V 或50V。OPA462可用于高达+/-90V 或+180V 的电源等 因此、对于较高电压、OPA462可为应用提供整流器二极管、例如1N5402 (200V)或1N5403 (300V)或高电压单极瞬态电压抑制器(TVS)二极管。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    [引用 userid="19678" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1163083/opa462-opa462iddar-start-up-voltages/4374754 #4374754"]肖特基二极管往往是电压较低的二极管、反向击穿电压通常 为30V 或50V。OPA462可使用高达+/-90V 或+180V 的电源、等等。[/quot]

    这一点很好。 我经常使用 SB3100。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。