This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358B:电压跟随器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1161772/lm358b-voltage-follower

器件型号:LM358B

各位专家:

我计划将 LM358B 用作电压跟随器。 不过,我遇到了一个麻烦的问题。 我的输入电压范围为5-48V、然后该输入电压将通过系数为0.6的电阻分压器电路。 然后、VFB 的电压范围为3-28.8V、并连接到 LM358B 电压跟随器。 但是、我需要在 LM358B 输出端获得3.2V-28V 的输出电压。 下面显示的详细设计解决方案。 您能否提供一些建议、帮助您改进电路以获得3.2-28V 输出电压?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    在此处使用 Excel 计算器(然后插入1%标准电阻器值); [常见问题解答]几乎适用于任何应用(单端)的电压调节

    R3 = 10k、R4 = 14k、R_new (IN+至30V) 549k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    这是一款非常强大的工具和电路设计、非常感谢您的支持! 我能否与您再次确认、实际上我不需要在反相输入和输出中连接射频和 RG?

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    无需射频或 RG。  

    在同一个 Excel 计算器中、有 一个"3电阻计算器工具"提供相同的结果。 三个电阻器、无需运算放大器的任何帮助即可调节电压。 运算放大器(如果使用)只是一个单位增益缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢您的大力支持! 非常感谢!

    谢谢!

    迪伦