This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:VSSOP 封装的 RTM INA241A 和 INA241B 何时

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: INA241B, INA241A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1162935/ina241a-when-is-the-rtm-ina241a-and-ina241b-of-vssop-package

器件型号:INA241A
主题中讨论的其他器件:INA241B

尊敬的专家:

我的客户对 INA241A 和 INA241B 感兴趣。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们考虑使用 INA241A 和 INA241B、而不是 AD8410。

根据数据表、当 RTM 时、VSSOP 封装为预发布版。

这很有用、因为我们使用的是 AD8418 MSOP (VSSOP)封装。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我们这次的粗略估算大约为3Q23。  请返回查看该日期附近是否仍在正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    感谢你的答复。

    我知道 RTM 大约为3Q23。

    我将与客户分享这一点。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一