This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:悬空 GND 损坏 XTR305

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV324, LM324, XTR305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902525/xtr305-damage-to-xtr305-by-floating-gnd

器件型号:XTR305
主题中讨论的其他器件:LMV324LM324

以下电路已通过 Vin = 24V 供电、Ax 已通过 DVM 在电流测量模式下连接到电源0V。 意外情况下、电路的 GND 连接保持悬空、本应连接到电源0V。 通电后、DVM 展示了流经 Ax 的大约41.5mA、因此 IC 已损坏。 可以解释一下 IC 的故障模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vithy、

    您能否澄清什么是电压电源 V+和 V-?  V-似乎被标记为-3.3V、但是 V-电源需要在-5V 至-20V 的范围内、其中 V-电源应该至少为-5V。  您是否将"Vin"称为 V+(引脚15)电源或信号 Vin (引脚3)?   

    外露散热焊盘是否连接到 GND?

    为 LMV324供电的电压是多少?

    如果器件的任何输入引脚的电压超过(V+)电源+0.5V 或电压低于负电源(V-)-0.5V、则器件可能会损坏。  此外、在任何故障条件下、流经任何输入引脚的电流都不能超过+/-25mA。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    V+(引脚15)本会出现24V (Vin)-二极管 D1的压降。 由于电路的 GND 输入悬空、V-本来不会处于-3.3V。 外露散热焊盘连接到 V-、也会悬空。

    LM324将由3.3V 正常供电、但在这种情况下根本看不到任何功率、因为 GND 输入是浮动的。

    在电流模式测量中、DRV (引脚13)通过 R35 (15R)和 DVM 串联连接到电源0V。

    在设计电路之前、我已经检查了器件数据表(第8.2.1节)、该电路声明"XTR305可与非对称电源电压配合使用;然而、最小负电源电压必须等于或大于−3V (通常为−5V)。"  正常运行时、器件在规格范围内工作。

    当电路的 GND 输入悬空时、我尝试了解器件的故障模式和电流路径、该输入本应连接到电源0V。 当 DGND (引脚16)、V-(引脚11)和外露焊盘悬空时、41.5mA 电流如何流经 DRV (引脚13)和 DVM 为0V 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vithy、

    很抱歉、但您对故障的描述完全令人困惑。 请修改原理图并绘制故障期间的连接和未连接的连接。 故障电流从何处流向何处?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vithy、

    正确的做法是、支持的模拟输入范围和输出电压摆幅范围为(V-)+3V 最小值和(V+)- 3V (或来自电源轨的3V)。  正确的是、该器件可以使用对称电源供电、 然而、为了澄清这一点、电气特性表6.10中列出了满足运行性能规范所需的最小额定电源、其中器件在-5V 额定的最小电源电压下保证达到性能(第9页、表6)。   

    如果您可以更详细地评论和/或描述 DRV 引脚所见电压、并详细描述引脚13、引脚11和 GND 焊盘如何保持 悬空(原理图上显示连接到 GND)。  器件是否未焊接? 发生这种情况时、正极(V+)和(V-)电源是否接地?  

    请提供更详细的说明、说明在原理图上出现故障时每个电路如何连接和接地。

    谢谢、此致、

    Luis