This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:解决散热问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902009/opa549-resolving-a-thermal-issue

器件型号:OPA549

我正在使用三个 OPA549T 器件。 每路输出均馈入10Vrms、400Hz 输入、并且在10Vrms 时需要高达5.00Arms 的输出。 每个放大器的电流限制为8A。 运算放大器随+/-15VDC 电源轨供电。 有一个247 CFM 风扇用于冷却运算放大器。  

我认为性能问题是由于散热器尺寸不正确以及外壳和散热器之间的热化合物较差、但我想确保我不会错过任何东西。

在负载峰值电流为1.6欧姆的情况下、我最坏的情况是(15V)^2/1.6欧姆* 0.2 = 28.125W。  

我目前正在使用来自 Ohmite 的 RA-T2X-25E 散热器。 我想我需要他们的 RA-T2X-64E。

可用的散热焊盘选择不好、它们是 Wakefield-Vette 提供的175-6-220P 焊盘。 它们不包括整个外壳到散热器接口、也不会传导所需的热量;我认为我需要比这些焊盘的0.40 C/W 热阻更好。

所附图片显示了5.00Arms 负载下的行为。 我将使用成像波形输出大约4.00Arms。  

除了散热焊盘的明显问题之外、我是否缺少一些注意事项来解决此性能问题? 调整运算放大器的电源电压是否有好处? 您是否同意需要更大的散热器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    根据 我的计算结果、您似乎需要较大的散热器、RA-T2X-64E。 OPA549的平均功率为28.5W、如果我采用247 CFM 的流速、则散热器耗散图显示为大约0.9 C/W、make 为1C/W 这将使 OPA549的结温上升至大约25C + 28.5*1C/W + 0.4C/W*28.5W = 65C。 此数字是结温下的最小温升、实际值可能略高于此值。  

    如果您稍微降低电源电压轨(仅降低+/- 1V、请参阅数据表第3页上的输出电压要求)、则可能会降低总散热、请参阅下图中黄色的平均功率耗散公式。  

    如果您使用更好的导热焊盘、它还有助于降低总结温。 此外、请参阅 OPA549的扭矩要求。  

    从示波器屏幕截图中、我看到负电源轨上出现了一些振荡。 您能否与我们分享原理图? 如果无法连接、您可以通过 E2E 向我发送友谊请求、您 可以通过私人电子邮件向我发送原理图。 我想看一下 Tina Simulation。 OPA549驱动器的应用是什么?

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我将向您发送一份友谊请求、以分享所请求的信息。 我认为将扭矩排除为一个问题是安全的。 当首次使用的电路板到货时、OPA549T 在组装过程中出现故障或损坏、我向制造商确认、更换放大器时、故障部件和新部件均安装了正确的扭矩级别。

    很高兴听到我们目前正朝着正确的方向发展、我将能够私下向您发送更多信息。

    V/R、

    Zach Pinz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    模拟功率放大器显示了50%方波时的最大散热、在您的情况下为7.5V^2/1.6R = 35W。

    是的、我同意 Raymond 的意见、即应该改善冷却。 请注意、只有当每个散热器都有自己的风扇时、风扇冷却的编号才有效。 并且外壳不得阻碍通风。 因此、在冷却方面、您需要提供大量余量。

    Kai