This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA303-Q1:延迟电容公式存在差异

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902358/ina303-q1-discrepancy-in-delay-capacitance-formula

器件型号:INA303-Q1

集成电流感应放大器+双比较器 IC 具有比较器的输出延迟(比较器2:锁存器2和警报2)之一。

数据表的第7.3.3节在随附的片段中提供了延迟计算公式。

进行比较  

tdelay =        延迟 x Vth  

      --------------     +       2.5u

             ID

Cdelay =      (延时- 2.5u) x ID  

             --------------      

                  Vth

其中 Vth = 1.22V、ID = 5uA (第6页)

使用上述公式计算延迟26.9us、Cdelay 值为100pF。

但是、正如代码段中突出显示的那样、数据表接着说、对于10us 的延迟、所需的电容为492pF、这是与上述公式相比的~12.2x 偏移。

从数学角度讲、公式似乎是正确的、但根据我们的观察、公式似乎是错误的。

请确认公式是否正确、常量(Vth 和 ID)以及差异的来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6272991、

    公式正确、但计算值不正确。   假设 Vth = 1.22V 且 ID = 5uA、实际值应为30.7pF。