This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220 - 9.2.4典型应用:48V 电信电流/电压/功率检测

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: INA220, OPA333, LM5056A, AMC1300, INA240, INA293, INA3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902002/ina220---9-2-4-typical-application-48-v-telecom-current-voltage-power-sense

器件型号:INA220
主题中讨论的其他器件: OPA333LM5056AAMC1300INA240INA293INA3221

您好!

我正在尝试使用数据表中的9.2.4典型应用手册、在28页、图32中使用 INA220测量高达+48V 的总线电压。  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina220.pdf?ts=1588366555281

我看到有一个-48V 应用手册的用户指南、但除了 DS 中的图32之外、无法找到+48V 的任何内容。 我正在尝试了解 RSHUNT 电阻器和 RL 电阻器之间的关系(图32中显示为100欧姆)。 我没有看到任何公式显示这些值之间的关系、这些值馈入 INA220上的 V+和 V-以确定分辨率。

我在这里缺少什么吗? 基本上、它们使用24V 齐纳二极管来钳制 Vbus 上 INA220 "可见"的电压、对吧? 将 OPA333和5.1V 齐纳二极管连接到 GND 的电阻器是什么?  

对于高于36V 的总线电压、我可以在这里使用任何建议或其他解决方案吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niel、您好!

    感谢您的提问! 我们的工程师将在周一返回工作岗位时进行分析并作出回应。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niel、您好!

    感谢您在论坛上发帖。 下面是图32所示电路的应用手册 :http://www.ti.com/tool/TIDA-00528

    Rshunt 和 RL 设置电路的增益。 Rshunt 应用于 RG 电阻器以产生输出电流、该电流将依次流经 RL 和 INA220感测到的该电压。

    分辨率由 INA220的 Vshunt LSB 和 Vbus LSB 决定。

    总线电压被分压以满足器件的36V 绝对最大额定值。 24V tranzorb 用于保护引脚免受快速电压尖峰的影响。

    连接 OPA333和齐纳二极管的电阻器为 Rz、这是将齐纳二极管偏置为其反向电压所必需的、这是为 IC 供电的方法。

    我们唯一拥有的电流数字电流放大器/功率监控器是额定电压为80V 的 LM5056A。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您的回复-这似乎适用于40-400V 应用、数据表(数据表中的9.2.4典型应用手册、第28页、图32)。  http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina220.pdf?ts=1588366555281 是否建议使用高达0-48V 的电压测量? 我是否正确读取了该内容?

    我的测量范围为0-50V、因此我需要转到40V 的低侧、而不是高达400V。 对此有何建议或参考设计?


    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Neel、

    INA220数据表的图32在0V 总线电压下无法工作、原因有几个。 第一、5.1V 齐纳二极管需要足够的偏置电压和电流才能成为稳定的电源电压。 其次、电平转换 MOSFET 将需要足够的漏源电压来正确偏置。 此电路的优势是分流电压从48V (超出 INA220额定值)到0V (在 INA220运行模式下)共模电平转换;然而、它只适用于高侧应用。

    0V 至48V 电压能力的可能替代解决方案是具有此额定值的器件。 您可以使用 INA240或 INA293等模拟电流感应放大器、这将驱动 ADC。 此外、还可以选择隔离 AMC1300等放大器或其他位于 此处的放大器:https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/overview.html

    另一种解决方案是使用 INA3221、这是一款数字电流监控器、但具有3个通道。 因此、您可以使用一个通道和分流器来读取 OPA333的输出电流、并使用另一个通道和分流器来测量系统的真正0V 低侧。

    希望这有道理。 返回并提出更多问题。

    最棒的

    Peter