This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293:增益偏差

Guru**** 2928740 points

Other Parts Discussed in Thread: INA293, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902228/ina293-gain-deviation

器件型号:INA293
主题中讨论的其他器件: INA190

您好!

对于 IEPE 传感器、我们需要1..12mA (2.24V)、50kHz 的可编程电流源
具有高达±100V 的过压保护

我们使用该电路构建了3个原型。
所有3个原型(17到22之间)的增益不同
在"应用信息"中、分流电阻器在 mΩ Ω 范围内。 这是否是增益偏差的原因?

感谢您的支持!

此致、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿伦

    电路中有两个问题、它们都是由 INA293输入偏置电流引起的。  通常、这些电流感应放大器用于高电流应用。  您似乎需要带宽、但如果不需要高带宽、我们有一个 INA190、它具有较低的输入偏置电流、但这也具有26V 的最大输入 VCM 限制、正好处于输入限制。

    通过将输入电阻器更改为0 Ω 而不是10 Ω、可以对电路进行改进。  当我连接了  显示 Vshunt (Vshunt 两端的电压)与 V_INA293 (INA293输入端的电压)差异的 TINA 仿真 e2e.ti.com/.../3782.INA293_5F00_in_5F00_current_5F00_source.TSC 时。  差异是由输入偏置电流造成的。  请注意、即使有了这种改进、您仍将具有输入偏置电流、并且仍会导致和误差、但会比您看到的要小得多。

    在 circuit.e2e.ti.com/.../INA293_5F00_in_5F00_current_5F00_source.TSC 中、输入电压偏移将是一个低得多的误差源

    在 INA293数据表中、您可以在典型的光源曲线和 INA293仿真模型中的不同条件下观察输入偏置电流、也可以观察到这一点。  请参阅 INA293 Tina 模型。