This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:电流感应的最佳选择

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: INA301, INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902216/ina301-best-option-for-current-sensing

器件型号:INA301
主题中讨论的其他器件: INA225

您好!

我参与了   数字处理器的一系列电源管理电源(1.0V @大约20A)的设计。

我们需要快速遥测、因此我们正在利用 MCU 的内部 ADC。 对于 CS、我们最初关注的是 INA301、但最佳选择是具有可配置增益和更大增益能力的器件、以便在最大电流变化期间更大限度地减少电压过冲。

我需要您的宝贵支持、以便找到合适的 PN、如果最佳解决  方案是具有外部组件的运算放大器、合适的配置以及针对最佳布局的一些建议。

此致、

GZ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ciao Giulio、

    您的电流感应分流器是高侧还是低侧? 如果它是高侧、那么您确实应该采用 TI 的 INAS 之一、因为它们具有出色的共模抑制能力。 例如、INA301A3通常提供120dB 的共模抑制。 另一方面、具有+/-0.1%电阻器的分立式 OPAMP 电路将提供低于60dB 的共模校正!!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然是高侧感应。

    我们需要在 精度、带宽和尽可能低的下冲方面以可获得的最佳性能感应1V 电压。

    作为折衷、您建议使用哪几种 RS+CS?

    您是否有关于此事的任何设计参考? (我们需要有关布局的建议)。

    非常感谢。

    G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giulio、您好!

    请查看 INA225、它具有4个增益可供选择- 25、50、100和200。 INA225非常适合您的应用。

    此致、Guang