This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:UL / VDE 认证

Guru**** 2755785 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902248/amc1200-ul-vde-certificate

器件型号:AMC1200

大家好、

  我看到 AMC1200获得 UL1557和 VDE 0884-10批准。 是否可以获得 UL 和 VDE 证书?

谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    仅需添加:请注意、有两种类型的隔离:"基本隔离"和增强型隔离":

    对于要求最高安全级别的应用、我会选择一个提供"增强型隔离"的 AMC。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。

    尊敬的 Alan:您好!所有隔离产品证书均可在此处找到:

    隔离式放大器–认证