This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:OPA454禁用功能

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902086/opa454-opa454-disable-function

器件型号:OPA454

尊敬的 TI 支持团队:

我对启用/禁用功能有一个奇怪的行为。

我有几个 OPA454、一个是基本的非反相、另一个是反相...

它们应该可以驱动备用负载,并且 E/D 函数对于这一点非常有用,但是... 在使用 TINA 进行仿真期间、我观察到的是:

对于同相配置,E/D 工作得很好,而对于反相配置,输出并不是真正的“禁用”,而且还有信号的残余....

我加入 TINA 原理图、请运行瞬态分析并查看 VouP (Good)和 VoutN (Bad)信号...

提前感谢您的帮助。

Andrea

e2e.ti.com/.../TOF_5F00_Driver.TSC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以…… 发现了它……

    它只是因为有一个 R LOAD…… 因此,它只是通过反相配置反馈路径中的电阻对入口信号进行重新分频...

    很抱歉打扰了你,对我很遗憾…

    谢谢

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运:-)

    Kai