This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]比较器的 TINA 模型如何工作?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902005/faq-how-do-the-tina-models-for-comparators-work

TI 将继续为最新的比较器发布新模型、并更新旧模型。 阅读以了解有关模型变化的更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 一直致力于为我们的新比较器发布新的 TINA 模型、并更新旧的 TINA 模型以提高收敛。 我们的新模型将以相同的方式运行、但我们添加了一些功能、以帮助用户更直观地使用。 请务必查看产品页面上的"设计和开发"选项卡、以查看最新型号!

     

    如果用户双击 TINA 内的比较器符号并进入宏、则会在标头中概述已建模的规格。 比较器将根据所选的电源电压(例如12V 或5V)建模、因此请双击该模型以查看所选的电源。 与下面概述的通用规格的任何偏差都将在标题中提及。

     

    1.我们的最新更新将让用户知道他们何时违反了数据表中列出的规范。 如果超出电源和/或输入引脚的绝对最大值、或者两个输入引脚都超出共模范围、则输出将悬空至中间电源。 如果两个输入引脚中只有一个输入引脚超出共模范围,或者两个输入引脚都处于共模范围内,则输出将反映输入引脚的状态。

    2.上升和下降时间将建模为具有相同的值,并将选择较高的上升/下降时间作为该值。

    对传播延迟进行建模时、100mV 过驱值将是默认建模值。

    4.模型将仅涵盖室温下的典型值。