This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:如何为 OPA454提供+/- 50V 电压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/901960/opa454-how-to-supply-a---50v-for-opa454

器件型号:OPA454

您好、TI 支持团队、

我的应用是驱动可调的光学滤波器...  此滤波器选择一个光波长,其驱动电压作用于其其中一个引脚...

电压控制范围为-40V 至+40V、但功耗不大 (最大500uW)。

我想用 OPA454驱动它、它由 DAC 驱动、数据表图73对此进行了说明。

现在、问题是:

1) 1)您是否同意以这种方式继续?

2) 2)如何为 OPA454轻松提供-50V/+50V (小尺寸)?

3) 3)该应用可以考虑电源和温度漂移产生的纹波、可以做些什么?

提前感谢您的回答

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:  

    1) 1)您是否同意以这种方式继续?

    是的。 OPA454无疑能够在-40V 至+40V 的电压范围内驱动、而<500uW 是否意味着驱动所选引脚的功耗小于500uW?

    2) 2)如何为 OPA454轻松提供-50V/+50V (小尺寸) ?

    您将需要为电源 OPA454提供双电源轨。 假设 V+=+50V 和 V-=-50V、电源额定电流约为 +/- 10mA。  OPA454能够提供超过50mA 的电流。 如果这个特定滤波器选择的引脚仅消耗小于500uW 的功率、我们也许能够找到其他高电压精密运算放大器来驱动它。 小型封装意味着什么? 您是否希望+/-50V 电源具有小尺寸、OPA454或 等效运算放大器以及小尺寸?

    3) 3)该应用可以考虑电源和温度漂移产生的纹波、可以做些什么?


    如果需要、您将需要具有低纹波电压和低温漂(可能是线性 LDO)的稳定+/-50V 稳压器。 什么是电压精度(XV +/-mV?) 您需要控制可调激光二极管应用吗?

    一旦我了解了您的要求、我们将推荐一些内容。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    1) 是的、光学滤波器没有电源引脚、只有控制引脚才能将其内部的 MEMS 极化...  500uW 是 OPA454应向负载提供的最大功率。

    2)抱歉、Raymond、我在上一篇帖子中忘记了提及它... 不,我没有+/- 50V 的板上... 我只有+12V…… 我需要从 SEPIC 或其他转换器构建+/-50V。。 我只想说电路板上的电源部分不会是"巨大的",特别是如果使用的电流这么小...

    有什么建议?

    3) 3)我想它与在点(2)上完成的选择有关

    谢谢

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

     OPA454数据表图73中显示的电路肯定可以正常工作。 对于0.5mW 功率耗散、这似乎是过度损耗。 您是否必须达到+/-40V 的基准电压才能控制无法工作的激光器?  

    关于电源、您可以使用升压、降压/升压或 SEPIC 转换器构建+/-50Vdc。 或者、您也可以使用交流/直流适配器构建您的电压轨。 根据 OPA454的数据表、您的运算放大器电压轨在负电源轨上的电压可高于-43V、在正电源轨上的电压可高于43V。 换言之、电源电压轨+/-45Vdc 可以实现、但您可能需要更少的电压纹波类型。 请记住、您具有非常轻的开关输出负载、您需要确保开关的输出是可接受的。

    我建议您使用小型交流/直流线性电压稳压器来为应用创建+/-45Vdc、因为电流消耗很小。 在这种轻负载条件下、它比开关电源更稳定。 在运算放大器的电压轨上连接+/-45Vdc 输出时、请使用低 ESR 电容器。  

    最棒的

    Raymond