This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:Vref 由 ATTiny 1系列 DAC 供电?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/901842/ina181-vref-supplied-by-attiny-1-series-dac

器件型号:INA181
主题中讨论的其他器件: TPS61022

您好!

我希望在我的项目中使用 INA181电流感应放大器。  目前 打算连接 ATTiny 1系列微控制器、并使用 DAC 模块作为调光方法直接为 Vref 供电。  大部分时间都已复制 PMP4640原理图、并尽可能遵循数据表 。  根据 Atmel 数据表、DAC 模块是一个缓冲电阻分压器、它应该为5k Ω 的最小负载提供高达1mA 的电流。

Vout 将连接到 TPS61022升压转换器的反馈引脚。  项目电源将使用两节镍氢电池。

 如果可能的话、是否也可以将电路板设计的图片传递给电路板审阅。  谢谢。

此致、

肯特