This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 光电二极管放大器电路稳定性的条件

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD176
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/918258/condition-for-stability-for-photodiode-amplifier-circuit

主题中讨论的其他器件:TIPD176

你(们)好

我将介绍 模拟工程师电路:放大器 SBOA220A–2018年1月–2019年2月修订版光电二极管放大器电路。  

https://www.ti.com/lit/an/sboa220a/sboa220a.pdf?ts=1593413675172&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FsearchTerm%253DAnalogue%2BEngineer%2527s%2BCircuit%2BCookbook 

我无法降低 staiberty 第3步  "计算电路稳定所需的运算放大器增益带宽(GBW)"的条件? 表达式是如何得到的? 有人能告诉我如何降低这种状况吗?

谢谢、此致、

Pankaj Jha

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    TIPD176 -  文档"设计参考"部分中的1MHz 单电源光电二极管放大器参考设计提供了公式推导。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这本质上是试图使 AOL 曲线与反馈极点频率上方的 NG 曲线相交。 互阻抗设计的一个常见经验法则、但实际上会产生误导。  

    在本文中、我尝试探讨了应用 Decomp VFA 的问题-这是您更喜欢在互阻抗中使用的方法、以获得输入电压噪声优势。  

    https://www.planetanalogue.com/applying-high-speed-de-compensated-vfas-hitting-performance-targets-while-tuning-phase-margin-insight-10/#

    实际上、40dB 的闭合率非常危险-我在本文结尾使用互阻抗设计提到了这一点-通用但不正确的经验法则。  

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-for-high-speed-amplifiers-introductory-background-and-improved-analysis-insight-5/

    通常、我会尝试设计具有更高带宽的互阻抗级、然后在第二级或无源滤波器中控制最终响应。 由于 GBP 可变性(本主题最近介绍)、ZT 级的响应形状会有一些变化、其 ZT 级带宽大于所需带宽、还允许您在第二级或无源滤波器中截止更多的噪声峰值。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/917919

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的评论!

    -Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    我不会过分依赖这些公式。 其中许多公式都是高度理想化的。 例如、它们不包括 OPAMP 的开环输出阻抗。 只有彻底的相位稳定性分析才能显示电路中正在发生的确切情况。

    我同意 Michael 的观点、也尝试设计 TIA、使其具有比所需带宽更大的带宽。 我倾向于选择一个相当适中的相位超前电容。 这可能非常有用、尤其是在探测器电容非常高(>300pF)的情况下。

    您能否展示您的电路原理图?

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们必须依赖这些简化的方程来开始-是的、对 LG 相位裕度进行全面仿真是谨慎的。 除非负载是无功的、否则运算放大器开环输出阻抗很少会进入该状态。  

    不知道为什么所有这些后来的 ZT 设计都在那里、您所需要的几乎都在本文档中、Xavier 和我很久以前放在一起-此处的内容仍然适用。 当您具有有点凌乱的二阶传递函数时、一些简单的简化会使您实现所需的准确效果。

    通常、这些设计从光电二极管 C 开始、然后是所需的增益和/或 BW -本文档中介绍了实现这些增益所需的最低 GBP。 然后、反馈 C 设置闭环的 Q、使其达到峰值不一定会振荡。 这表明它适用于高速放大器、但通常适用。  

    e2e.ti.com/.../2766.Transimpedance-design-flow-using-high-speed-op-amps.pptx