This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9352:数据表图30无相位反转

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/918304/tlv9352-datasheet-figure-30-no-phase-reversal

器件型号:TLV9352

您好、专家、

您能 告诉我  图30的测试条件吗?

波形上输入电压的峰值似乎为+/-17V、因为是4V/div。

但是、描述为 VIN=+/-20V、Vs=VOUT=+/-17V。

我想 、输入电压的 Y 轴不是4V/div、因为它用于无相位反转说明。 正确吗?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    我同意。 Y 轴标度或图形中的输入和输出电压标签有问题。 我已联系我们的产品定义人员、以查看原始数据是什么样子的。  

    即使图中的缩放或测试条件错误、器件也不会产生相位反转。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN、

    感谢您的回答!!

    穆克