This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:耳机放大器

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634A, TPA6120A2, TPA6120A2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/913463/buf634a-headphone-amplifier

器件型号:BUF634A
主题中讨论的其他器件: TPA6120A2TPA6120A2EVM

您好!

对于耳机放大器、您能否告诉我是否有满足以下要求的 TI 解决方案?
我正在考虑向我们的客户推荐使用 BUF634A 和 BTL。


-单电源电压:12V ~ 18V
-负载阻抗:8欧姆
-输出功率:> 500mW

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    TI 提供特殊的耳机放大器:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    感谢您提供的信息。

    TPA6120A2是否满足我们的要求?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    TPA6120A2符合您的要求。

    耳机扬声器负载通常为16或23欧姆、因此该器件的额定电阻不是8欧姆。 但它仍可以驱动该负载。 如果您需要使用8欧姆负载进行一些测试以确认其支持、我可以在下周初进行测试。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    感谢您的回答。

    您能否确认 TPA6120A2能否正常使用8欧姆电阻?
    当 TPA6120A2在500mW 输出下使用时、我担心热容量。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

     数据表的第7.1节可以看出、由于这是最小阻抗负载、因此支持8 Ω。

    有关500mW 的功率、我可以在下周的实验室中进行验证。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    感谢你的答复。

    我期待您提供详细信息。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    器件对8欧姆负载的电流需求与16或32欧姆负载相关过高。
    如果尝试达到0.5W、器件很可能会发热以保护自身。 根据 数据表第7页的图、如果考虑8 Ω 负载、耗散功率将会大幅增加。

    数据表的图6可以看出、仅当使用最高电源电压(差分30V)时、器件在32 Ω 负载下才能达到0.5W。

    对于低阻抗值而言、更高的效率是最佳选择、D 类是否适合此应用?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    感谢您提供信息。

    遗憾的是、目标是高性能音频应用。 因此、无法选择 D 类放大器。
     即使使用具有 BTL 模式的 TPA6120A2、也很难达到0.5W 输出吗?
    此外、如果您有更合理的解决方案、请告诉我。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    我不知道 BTL 是一个选项。 将在本周五之前让您了解该测试。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    感谢您的持续支持。

    我期待收到您提供的良好信息。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    您需要至少~14V 或更高的电源电压、以便在 BTL 连接中的8 Ω 负载下达到0.5W。
    器件仍会发热很大、因此在设计布局和选择封装时应考虑这一点;与 RGY 相比、DWP 具有最佳的热性能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    感谢您提供信息。

    TPA6120A2是否已使用 TPA6120A2EVM 上的默认输出串联电阻器进行了测试?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    是的、我按原样测试了 EVM。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    感谢您的回答。

    我知道。

    此致、
    加藤