This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA835:OPA835仿真

Guru**** 1952840 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA835, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/916818/opa835-opa835-simulation

器件型号:OPA835
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我想在 LSPICE 仿真中使用 OPA835。 但是、OPA85.lib 文件似乎不正确或 LTSPICE 无法正确理解。 模拟遇到错误:

错误:节点 U2:I21:1:102悬空并连接到电流源 G:U2:I21:1:RA
错误:节点 U2:I19:1:102悬空并连接到电流源 G:U2:I19:1:RA
错误:节点 U2:I19:1:302悬空并连接到电流源 G:U2:I19:1:RC

U2:vprobe1:缺失值、假设为0V @ DC
U2:vprobe2:缺失值、假设为0V @ DC

是否有解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    为什么不在 TINA-TI 中运行仿真?

    您有原理图吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎自2018年以来一直在进行的模型更新工作就是添加 LTSpice 无法识别的功能。 这是.lib 文件中的原始2011模型、请查看它是否适合您。 该模型存在一些精度问题、但它可能会运行、  

    e2e.ti.com/.../OPA835-2011-model.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、与更新的模型相比、该旧模型具有不同的引脚排列。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    因为我的原理图中还有几个其他部分、我只有 PSpice/LTSPICE 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此文件为二进制格式、但.lib 文件应为文本文件。 因此、仿真器无法读取它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    我无法帮助调试与在 LTSpice 中使用模型相关的问题、但在 PSpice 上使用模型不会出现问题。

    最棒的

    Hasan Babiker

x 出现错误。请重试或与管理员联系。