This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入偏置电流

Guru**** 2840810 points

Other Parts Discussed in Thread: INA233, INA190, INA186, INA239-Q1, INA229-Q1, INA237-Q1, INA238-Q1, INA228-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/915322/input-bias-current

器件型号:INA233
主题中讨论的其他器件: INA190INA186INA239-Q1INA229-Q1INA237-Q1INA238-Q1INA228-Q1

我将使用 INA233来测量0至500uA 范围内的电流。 当我请求电流读数时、是否考虑了输入偏置电流?

我注意到、当共模偏置电压为4至4.5V 时、输入偏置电流约为13uA。  

是否有具有较低输入偏置电流的功能和封装兼容型器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您看过这里吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎来到该论坛、

    在测量微安电流时、INA233不考虑输入偏置电流。 13uA 的电流将在输入端显示为 Rshunt*IB 的偏移。

    如果您需要具有更高输入阻抗(较低 IB)的数字器件、则可以考虑 INA229-Q1或 INA239-Q1。 INA190/INA186也是低 IB 电流感测放大器。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter、

    这很有帮助。 TI 是否计划在未来使用 Ib 更低(~5nA)、具有 I2C 接口的数字电源监控器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    遗憾的是、我无法肯定即将发布此产品。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 INA228-Q1、INA238-Q1和 INA237-Q1。  TI.com 上的这些器件现在处于预览模式。  它们是 I2C 输出器件、根据规格表、最大 IBIAS 为5nA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢哈蒙先生。 这正是我想要的!