This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA191:最大输出电压下的 INA191A5输出电流

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/918457/ina191-ina191a5-output-current-at-max-vout

器件型号:INA191

大家好、  

我无法找到 INA191A5在最大输出电压下的输出电流。 对于所有不同的增益选项、它是否都是相同的? 感谢你的帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filipe、

    对于所有增益选项、输出电压摆幅与输出电流确实是相同的。 它是输出级设计和晶体管尺寸的特性、对于所有器件都是相同的。 图11和图12将涵盖您要查找的信息、具体取决于电源电压。 如果您使用的电源电压不是极端值、则可以在这两个数字之间进行插值。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测