This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC271B:VOH 精度

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/918199/tlc271b-voh-accuracy

器件型号:TLC271B

各位专家:

我的客户询问每个器件上的 VOH 精度。 VOH 定义如下、我认为实际 VOH 会发生变化。

器件的 VOH 为3.4V、其他器件的 VOH 为3.6V 等 每个器件的 VOH 精度是多少? 例如、3.4V +/- 10%或3.6V +/- 10%。 条件是固定的 VDD (5V)和整个温度范围。

该运算放大器用于检测光电传感器(I-V)。 当光电传感器打开时、TL271B 以其最大 VOH 输出、并由 ADC 转换。 他们需要计算输出精度才能获得工业认证。  

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    感谢您的提问。  我了解到、您正在询问单个单元/器件在整个温度范围内的 VOH 变化量。  如果我弄错了、请更正我的问题。

    VOH 将取决于多种因素、例如输出电流、共模电压和温度。  图6-9涵盖了此器件的这些因素、并显示了它们如何影响典型器件的 VOH。  具体而言、我认为您的客户可能对下图9感兴趣、如下所示。  请注意、这些图对"高偏置模式"有效。

    如果我误解了您的问题、请告诉我。

    此致、

    Daniel