This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6034:关于电压跟随器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/917589/lmc6034-about-voltage-follower

器件型号:LMC6034

大家好、

我可以将 LMC6034用于电压跟随器吗?

我知道该器件是非常规的(与通用运算放大器相比)。

我很担心。

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    该器件具有单位增益稳定特性、因此可用作电压跟随器。 但是、稳定性取决于负载、反馈电阻器值、增益等 数据表中的图11显示了增益为1V/V 时的容性负载驱动能力  

    该器件具有非常低的输入偏置电流。 为了确保器件提供的低输入偏置电流、我强烈建议遵循数据表中提供的 PCB 布局指导。 选择该器件是因为其输入偏置电流规格非常低? 否则、我们可能能够提供更好的器件来满足您的设计需求。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN、

    感谢您提供的信息和建议。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏