This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381-Q1:复位时的输入电流

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/918014/ina381-q1-input-current-at-reset

器件型号:INA381-Q1

我在下面的 E2E 帖子中有一个与输入阻抗相关的问题。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/917744/3391574#3391574

在 INA381-Q1数据表的电气特性表中、有以下参数的规格。

此参数似乎是解释流入 RESET 引脚的输入电流。  

如果是这样、Rest 引脚的输入阻抗范围为几个 Mohms 范围、而不是100Mohms 范围。

你怎么看?

此致、

H.Someno

是该参数  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。

     我未附加该参数。

    随附的参数是 "数字泄漏输入电流"、指定为"1uA_TYP"。

    此致、

    H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Someno-San、

    感谢您的提问! 我们的工程师将在周一返回工作岗位时进行分析并作出回应。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Someno-San、

    是的,我知道这种差异。 一般而言、泄漏规格通常是保守的。 实际上、我在最初发布答案之前进行了查找测试结果。

    但是,您肯定正确使用数据表中指定的1uA 电流。 它不应影响大多数应用程序(如果不是全部应用程序)。

    此致、Guang