This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:相位裕度公式

Guru**** 2516590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/917857/opa333-phase-margin-equation

器件型号:OPA333

您好!

我希望您能帮我处理 TI 资源中不断提供的一些数据、以便使用%过冲和交流增益峰值分析相补角。

请参阅 :https://training.ti.com/sites/default/files/understanding-opamp-stability-intuitively-and-with-spice-simulations.pdf

幻灯片23和24具有“间接相位裕度测量”。 您能否告诉我用于生成此数据的公式、以便我能够比尝试用眼图更容易地使用它吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我在相当一段时间之前就已经完成了这些、它们基本上是从相位裕度到 Q 或 zeta -一旦你拥有这些(或者极点对负 s 轴的角度)、你就可以得到所有其他东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下、所有这些中缺少的部分是 Fo vs LG=0交叉-它肯定不是交叉 F (除非它是单极系统、但相位裕度始终为90deg)。  

    这对我来说是一项新的突破、通过本文中的 F-3dB/Fxover 波形图、您可以想象使用上面的公式从该 F-3dB 回退到 Fo。 本文中的曲线是精确的二阶环路增益分析、而不是估计值-当然、没有环路只是二阶、因此对于通过 LG 分析预测闭环形状而言、它仍然是大致可以的。  

    https://www.planetanalogue.com/why-is-amplifier-gbp-so-confusing-insight-12/#