This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:持续灌电流?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM393, TLV1702, LM2903B, LM393B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/916071/lm393-constantly-sinking

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件:LM5118TLV1702LM2903B

我在一个应用中使用 LM393来比较恒定的12V 电源和波动的12V 电池。 我将 LM5118实验板用作12V 电源(powerboard+)、并且还使用了工作台可变电源来排除任何干扰。

电池电压被馈入比较器(其中一个)的正引脚。 恒定的12V 电源馈入用作其基准的负电源。

此时、无论电池电压的变化如何、比较器似乎都在持续灌电流。 12V 电源和电池之间的所有接地均为共享电源。 我没有发现接地短路。

该电路在仿真中工作、在我的试验电路板中、我对它在这里不工作的原因感到很损失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvin、

    您超出了两个输入的输入范围。 当两个输入均高于有效输入范围时、输出将为低电平(灌电流)。 因此、它实际上按预期工作。

    请参阅 LM393系列应用手册:

     LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南(修订版 A)

    有效输入范围为低于 V+ 2V、在12V 电源下为10V。

    您将需要将输入电压衰减至10V 以下、或者将电源电压增加至14V。

    在任何一种情况下都不要将电池直接连接到输入引脚!! 请将至少15k (最小值)电阻器与输入串联、以限制流入输入引脚的电流。

    LM393是少数几款能够在无电源电压的情况下承受12V 输入电压的器件之一(我假设有时 VCC 将为零、电池电压仍施加到输入)。

    我建议使用 TLV1702、因为它具有 R-R 输入、可以直接替换 LM393、但它无法接受高于 VCC 的输入(输入和 VCC 之间的二极管钳位)。

    是否会有 VCC "关闭"且电池电压仍然施加的时间? 您能否提供完整的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 我想我可以使用分压器将两个输入降至10V 以下。 记录了电池的输入电阻器、谢谢!

    在任何时候、VCC 都不会关闭、电池电压仍然存在。 最终、电池为上游5118、12V 稳压器板供电。

     电路的目的是 、如果电池电压低于5118 (12v ref/conditioning)板的输出、断开此板的负载、并在点火关闭情况下节省电池电量。 光 晶体管实际上支持负载(U2、U3)。 3904晶体管仅承担使 U2中的 LED 导通的负载与393断开、二极管-二极保持点火超控信号不会对比较器电路进行反馈。

    终端设备需要始终开启以方便使用(设备 的启动时间较慢)、但如果长时间处于空闲状态、则不会导致电池电量耗尽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Calvin

    听起来您有计划让这项工作立即开始。

    在上一篇文章中、您提到仿真表明电路在不包含电阻分压器的情况下工作。

    我相信我们已经解决了这里较新的 LM393B 和 LM2903B 型号中的这个问题。  如果您愿意、您可以尝试这些方法、希望这将解决仿真问题。

    卡盘

    www.ti.com/.../LM393B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题帖上没有任何新帖子、因此将关闭。  如果您有其他问题、请随时回复或打开新主题。

    谢谢

    卡盘