This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:热性能信息

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/915337/lmh6629-thermal-information

器件型号:LMH6629

您好、E2E、

你好。

我们的客户请求提供  采用 WSON-8 DAP 封装的 LMH6629的热性能详细信息 Theta JC 和 Theta JB。 数据表仅提供了 Theta JA

提前感谢您的帮助。


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我将要求提供这一信息,可能需要1-2周左右的时间。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    感谢您对此进行深入研究。 我将等待您的更新。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    以下是器件的热性能信息:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):

    65.4.

    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值):

    66.7.

    Result - Theta JB (标准数据表值):

    38.6.

    结果- psi JT (标准数据表值):

    3.3.

    结果- psi JB (标准数据表值):

    38.5.

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值):

    20.5.

    最棒的

    Hasan Babiker