This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA114:INA

Guru**** 2813515 points

Other Parts Discussed in Thread: OP27, OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/915946/ina114-ina

器件型号:INA114
主题中讨论的其他器件:OP27OPA847

你好

当我想进行交流分析时、我会得到一个不规则的电路误差。 电路如下所示、是否有任何解决方案?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请发布您的仿真文件。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请上传您的 TINA 附件。 您能否详细介绍您的电路预期? 您的输入信号是什么? 预期输出信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想 设计一款低噪声光电探测器。 如所示电路所示、光电二极管 首先检测光、 然后电感器(L1-4)和电容器(C3)将光电流分频为直流和交流信号、以单独处理。 交流电流信号流经反相输入端子、并由 OPA847放大、以测量注入光的噪声功率。 直流信号由 OP27放大、以测量 light.e2e.ti.com/.../try.TSC 的能级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5228.try.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了一些更改:

    e2e.ti.com/.../try_5F00_opa847.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 您能否告诉我为什么要将 R10、R2添加到电路中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个常用的技巧。 它将由理想部件组成的电路转变为更真实的电路、其中部件具有欧姆损耗和泄漏电流。 这有助于使仿真数学运算正常运行。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai!

    您好、用户:

    看起来这已经解决、现在关闭该线程。 如果您有任何其他问题、请回复重新打开。