This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2274A:计算输出误差

Guru**** 2978990 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/916789/tlc2274a-calculating-the-output-error

器件型号:TLC2274A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

大家好、

客户希望计算数据表中所有错误的组合。 我们是否有任何可以分享给客户的计算?
此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您能找到原理图吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的快速响应。 考虑 到所有误差源、例如 CMR、增益误差、增益漂移、输入失调电压漂移、输入失调电流漂移、输出失调电压漂移和增益 NL、客户希望计算器件的总误差。 我将检查他是否有原理图。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    通过运行仿真可以轻松确定许多误差源。 这就是为什么我要求提供原理图:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的建议。 我将向客户建议在 TINA-TI 中对器件进行仿真。 与人工计算相比、这可能使他获得了他所寻求的最快结果、而工作量更少。

    感谢您的支持!

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来:-)

    Kai