This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2316:计算输出误差

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/916788/tlv2316-calculating-the-output-error

器件型号:TLV2316
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

大家好、

客户希望计算数据表中所有错误的组合。 我们是否有任何可以分享给客户的计算?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    TIPD175 在文档的附录 B 中对电路进行了非常深入的误差分析。 客户可以将其用作起点吗? 设计中的典型误差源是由于运算放大器的失调电压、输入偏置电流、CMRR 和 PSRR。 则还必须考虑任何无源组件容差。

    谢谢、

    Tim Claycomb  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    此处表达的相同想法:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    正如您在链接的 E2E 论坛帖子中所提到的、仿真是估算设计总误差的好方法。 我们的 TINA 仿真模型对放大器的典型性能进行建模、几乎始终包括 Vos、Ib、CMRR 和 PSRR。 您还可以调整无源组件值以查看它们对系统性能的影响程度。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim 和 Kai、您好!

    感谢您的建议。 我将向客户建议在 TINA-TI 中对器件进行仿真。 与人工计算相比、这可能使他获得了他所寻求的最快结果、而工作量更少。

    感谢您的支持!

    此致、

    Danilo