This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:输入电压范围是否与电源电压相关?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/917532/ina240-q1-is-input-voltage-range-related-to-supply-voltage

器件型号:INA240-Q1

大家好、  

输入电压范围是否与电源电压相关? 如果是、您能告诉我在数据表中可以在哪里引用此特性吗?
我将提到 Vs=3.3V 时的 IN-和 IN+范围。 还是不推荐 Vs?

此致、
Ochi