This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:用于实现闭环反馈的电流的 Rogowski 线圈接口(每毫秒一次)

Guru**** 1646050 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2188, TIDA-00777
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/916902/opa2188-rogowski-coil-interfacing-for-current-for-closed-loop-feedback-every-milli-seconds

器件型号:OPA2188
主题中讨论的其他器件: TIDA-00777

您好!

这是以下主题的续篇主题:

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/912404/3371493 和

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/912520/3386364#3386364

我必须更新 Rogowski  线圈电流测量的 PWM 占空比 w.r.t,以实现   焊机的恒定电流 ?

您能不能告诉我需要多少时间才能获得(第一)结果?

'从输出信号重建电流波形。 然后使用以下公式将其转换为 RMS 有效值:

是否可以在10ms 内读取50Hz 正弦波形(每毫秒)?

http://www.ti.com/tool/TIDA-00777

--

Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,古兰经

    我只能对 OPA2188运算放大器做出响应。 我们不在这个精密放大器 e2e 论坛上介绍转换器。 如果您的问题是在施加初始功率且工作点已稳定后、OPA2188的相关问题、则输出将遵循输入。 从 OPA2188的速度角度来看、每10ms 对50Hz 正弦波进行一次采样不会有任何问题。

    此致、Thomas

    精密放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   

    好的... 谢谢。。。  

     是否可以从 TIDA-00777 电路(具有输入 Rogowski 线圈)获得输出(使用 CAN 读取10位(12位) ADC 时为10ms)?

    '从输出信号重建电流波形。 然后使用以下公式将其转换为 RMS 有效值:

    谢谢。。。

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外, 以下文档中100毫秒 RC 的含义是什么?

    https://www.ti.com/lit/ml/tiduby4a/tiduby4a.pdf?ts=1592932210442&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-00777

    --

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、

    表2表明、频率为50Hz 时、三度相位误差的 RC 时间常数为60.7ms。 然后、表3引用了一个100ms 时间常数、该常数将用于50Hz。 没有说明使用100ms 时间的选择。

    100毫秒肯定长于60.7毫秒、如果使用这段较长的时间、相位误差将小于3度。 即使 R 或 C 容差较高、相位误差仍将保持在3度以下。 我怀疑这就是为什么作者决定使用100ms 而不是60.7ms。

    我已尝试就您的问题与其中一位作者联系。 我不知道我是否会得到答案、但如果我这样做、我会发布他的澄清。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注。 我将等待您的回复。

    我的问题是    10ms 内将 TIDA-00777电路与输入 Rogowski 线圈一起使用/修改、10位(12位) ADC 可以读取该线圈吗?

    '从输出信号重建电流波形。 然后使用以下公式将其转换为 RMS 有效值:

    --

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    这是我从 TIDA-00777开发人员中收到的评论、"我认为我们可以更好地措辞它。 我们要做的是、为了满足3°相位误差、理论设计的 RC 时间常数必须为60.7ms。  °使设计保持在3°以下的1°裕度、我们决定使用接近2相位误差的100ms。" 因此、这正是我想的、他们在一定的裕度内设计以确保3°相位误差、即使是在正常电路变化时也能保证这一点。

    我不直接支持 ADC 产品、但对于  合适的转换器而言、像当今的 ADC 产品一样快地以10ms 的速率对正弦波进行采样、并且实现10或12位分辨率(很可能更高的分辨率)并不困难。 如果您想确认、可以向转换器产品 e2e 论坛提出问题。 他们将告诉您可以 达到该性能水平的适当 ADC 产品。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢更新...

    1) 但仍然可以、我是否可以使用 TIDA-00777 (带 Rogowski 线圈)实现恒定电流 、其中我必须在第一个周期(10ms)内达到电流

    并更改为下一个/更新10ms?

    2) 2)您/作者能否 在   罗氏线圈 在 10ms 时间段后作为输入时共享输出 TIDA-00777的波形?

    --

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、

    我想说、根据 TIDA-00777第7.5节" Rogowski 线圈积分器的输出响应波形"中提供的结果、无法实现10ms。 第7.5节规定(见图28和29):

    "罗氏 线圈积分器的输出响应波形在输入电流为20A 时捕获。 光标"A"设置为预期峰值振幅和波形开始的额外5%裕度。 光标"b"设置为预期峰值振幅、波形峰值振幅开始保持在裕度范围内。 图28稳定在最终测量值< 200ms 的±5%范围内。 图29稳定在最终测量值< 30ms 的±5%范围内。"

    因此、即使对于相位误差高得多的快速趋稳积分 器、稳定时间也超过10ms。

    由于 TIDA-00777不是在精密放大器组内开发的、因此我们没有任何有关电路性能的其他信息。 没有迹象表明 TI 参考设计的开发人员 在10ms 的时间段内进行了任何特定的开发或测试。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程