主题中讨论的其他器件: TIDA-00777
您好!
这是以下主题的续篇主题:
https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/912404/3371493 和
https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/912520/3386364#3386364
我必须更新 Rogowski 线圈电流测量的 PWM 占空比 w.r.t,以实现 焊机的恒定电流 ?
您能不能告诉我需要多少时间才能获得(第一)结果?
'从输出信号重建电流波形。 然后使用以下公式将其转换为 RMS 有效值:
是否可以在10ms 内读取50Hz 正弦波形(每毫秒)?
http://www.ti.com/tool/TIDA-00777
--
Karan