This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293:施加负差分电压时的行为。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/917484/ina293-behavior-when-negative-differential-voltage-is-applied

器件型号:INA293

您好 TI。

我已经查看过类似这样的相关文章、但还不够。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/825227/3053622#3053622?jktype=e2e

我想使用 INA293检测1MHz 交流电流。  

您知道、该 IC 只能检测单向。

如果施加双向差分电压(大约±0.1V),该 IC 的行为如何?

我认为此 IC 可以工作、但输出电压仅为正(就像半波整流器一样。)

因为电源电压是从 GND 到正电压,并且此电路符合绝对最大额定值。

真诚。

宇祖鲁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yururu、

    实际上、您将遇到两个问题、无法测量1MHz 交流信号。   

    1. 带宽与输出电压间的关系。  由于架构的原因、您将无法在整个输入范围内获得全带宽。  请参阅数据表中的此图。
    2. 它们也将是过载恢复。  当您将输入置于低于 Vsense = 0V 时、它需要一段时间从饱和电压中恢复。  Vsense 越大、所需的时间就越长。