This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:输出电流

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, INA592, TINA-TI, BUF634A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/913060/xtr111-output-current

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件: INA592TINA-TIBUF634A

大家好、

该输出的电流是否为200mA
根据公式、我们提供的最大电压为5V、即 DAC 输出
XTR111的 SET 引脚连接到1200欧姆电阻器。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    10 x 5V/1200r = 41.67mA。

    请记住、根据数据表、XTR111只能提供0mA 至36mA 的电流。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    正如 Kai 指出的、很难建议您在预期输出中使用 XTR111。

    而分立式恒定电流输出电路的情况如何、如以下链接中的应用手册。

    http://www.ti.com/lit/an/snoa474a/snoa474a.pdf

    我将在 TINA-TI 仿真文件中随 INA592附上一个200mA 输出电路示例。

    e2e.ti.com/.../HowlandCurrentPump_2D00_VCCS592_2B00_BUF.TSC

    如果您可以看到此仿真、您可能会考虑将 BUF634A 替换为 NMOS 或 NPN BJT。
    当您考虑替换此类器件时、请注意相位裕度、请注意、由于栅极/基极电阻器和一些缓冲器作为 INA592的电容负载、因此有助于改善相位裕度。

    谢谢、此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,我是个白痴,我非常沮丧,因为我是一个眼盲!!!!

    再多说一个词、 外围 电路 是对还是错、它能正常工作吗???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,您能否制作 xtr111的仿真模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    正如您指出的、遗憾的是、XTR111产品文件夹中没有 TINA 模型。

    但是、正如您在以下链接中看到的、此 E2E 上提供了其"非官方"(理论) TINA 仿真模型。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/170869

    我希望这有助于验证您的原理图。

    谢谢、此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,亲爱的 Iwata Etsunji。  

    • 使用了您所做的电路仿真、它确实是一个可调节恒流源电路

      因此、我根据自己的电路修改了仿真电路、但它不是恒流源电路。

    • 为什么?您可以为我更正它、非常感谢。

    e2e.ti.com/.../my.XTR111_5F00_User.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hechengwang、

    这是您的电路的仿真。 请注意、我将负载电阻(负载)更改为100R:

    e2e.ti.com/.../hechen_5F00_xtr111.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢, 现在我知道如何使用这个芯片。应该 考虑输入电压、输出电阻、输出电流和 RSET 电阻。

    电容似乎不起作用。即使我移除了所有电容、它也不会影响输出。如果我使用电容器、电容的适当值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    老实说、XTR111的输出电容的适当值取决于系统要求、例如抗噪、辐射噪声、本质安全等

    同时、您还可以参阅 XTR111数据表中的"动态性能"小节、尤其是其中的图39和40。
    您可以在 TI 设计中看到有关输出电容器的一些注释。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00760

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01536

    谢谢、此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hechengwang、

    它现在是否起作用?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我们尚未构建电路板!!

    感谢    您的关注!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的跟进!

    您好 、Hechengwang、

    我想关闭这个线程。
    如果您在构建板上发现任何问题、是否可以再次发布?

    谢谢、此致、
    Iwata Etsunji