This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCP6292:温度范围内的稳定性

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/915742/mcp6292-stability-over-temperature

器件型号:MCP6292

大家好、客户想知道 MCP6292IDGKR 的温度变化。  要求满足-25至+80度的要求、输出波动最小。 此外、它应在-25至+80度的温度范围内满足与 MCP6292-E/MS (Microchip)相同的增益裕度和相位裕度。  

让环状客户进一步跟进问题或回复。

提供 MCP6292IDGKR 的温度变化数据? 我们需要该运算放大器满足-25至+80度的要求、并且输出波动最小。 此外、它应与 Microchip 在-25至+80度的温度范围内满足相同的增益和相位裕度。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    许多参数会随温度而变化、因此可能会改变输出。  必须注意的是、输出的最终变化不仅取决于放大器、还取决于电路增益或外部组件随温度变化的程度等因素。

    我会向您的客户指出数据表中的几个不同部分。  首先、本节介绍了整个温度范围内输入端的最大电压偏移和整个温度范围内的典型偏移漂移。

    我还会将其指向数据表的图1、这将使客户能够更好地了解根据所测试的示例器件的选择、漂移的大小会有多大变化。

    图6将让他们了解偏置电流随温度变化的程度。  如果在输入端看到较大的阻抗、则偏置电流更可能很重要。  对于许多应用、该器件在80C 下的偏置电流将非常小、可以接受。

    相位裕度将在很大程度上依赖于电路的配置。  需要一个原理图来了解增益/相位裕度。  但是、如果放大器的静态电流在整个温度范围内保持稳定、则相位和增益裕度不太可能发生变化。  更有可能出现问题的是外部组件(即电阻器、电容器等)的组件值随温度的变化。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    我希望你的问题得到充分回答。  如果您需要进一步的帮助、请告诉我。  如果我没有回听、那么我将假定问题已解决。

    谢谢、

    Daniel