This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365:放大器的电流消耗

Guru**** 2969310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/916972/opa2365-current-consume-for-the-amplifier

器件型号:OPA2365

大家好、我正在分析 OPA2365 消耗的电流大小。 n´t 我不知道输出端的负载值是多少、我应该从数据表中选择哪些值来获得估算的消耗电流值?

例如在第6页。 似乎存在最大5mA 的 Iq (每个放大器的静态电流)  、这是 IO = 0A 时消耗的电流。但另一方面、我认为需要将提供给输出的电流考虑在内; 因此、在第5页的输出部分中、显示的值 ISC (短路电流)最大值为65mA (这是我看到的唯一与输出电流相关的值)。 那么、我能否说该芯片的一个放大器将要求 Iq + ISC = 5mA + 65mA = 70mA 的最大电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    我建议观看以下有关放大器功率耗散的高精度实验室视频。 这有助于澄清问题、还应注意、虽然短路电流为65mA、但电压将显著降低、如图7和8所示。

    最棒的

    Hasan Babiker