This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001:TLV9001 SOT-553 RTM 计划

Guru**** 2528390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/916623/tlv9001-tlv9001-sot-553-rtm-schedule

器件型号:TLV9001

大家好、


您能告诉我 TLV9001 (SOT-553封装)的 RTM 计划吗?

我的客户正在寻找一个更小的封装、他们希望知道它。

感谢您的合作。

此致、

库萨诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kusano-San、

    感谢您的查询。  我已经向开发团队询问了此类项目的状态。  不幸的是,他们让我知道,这仍然是一个很好的未来,而且还没有确定具体的日期。

    您的客户是否会考虑使用替代器件?  我们还为此器件发布了 SC70和 X2SON 封装。  据我所知、X2SON 是世界上最小的放大器封装。

    如果客户需要 SOT-553封装的器件、请告诉我、我可以为您提供可用的低压器件列表。  我期待您的答复。

    此致、

    Daniel Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    感谢您的报告。 我们的客户正在寻找小型封装、因此 X2ON 更适合他们。

    我会向他们推荐这种方法。

    此致、

    库萨诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kusano-San、

    是的、我很高兴听到这个消息。  在这种情况下、我认为 X2SON 将是对客户极具吸引力的提议。

    如果您需要进一步帮助、请告知我们。

    此致、

    Daniel Miller