This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:如何隔离 IRET 引脚

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR115, XTR111, XTR110, THS4531, OPA862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/913117/xtr115-how-to-isolate-iret-pin

器件型号:XTR115
主题中讨论的其他器件: XTR111XTR110THS4531OPA862

大家好

我有一个4-20mA 电流环路作为我的电路输入。 我想将其转换为0-5伏范围内的电压(使用 MCP601运算放大器)、以便将其馈入 uC ADC、处理该值并通过 SPI 将请求的输出发送到 DAC。

然后、DAC 输出进入 XTR115输入以产生所需的4-20mA 输出电流。

下面是 DAC (MCP4922)和 XTR115的原理图:

输出信号。 导通至 RL、它是一个180欧姆线圈。

但是、正如我研究过 xtr115、我的设计将不起作用、因为 IRET 引脚不是悬空的。 我认为我必须断开 XTR115 IRET 引脚和 MCP4922 VSS 引脚与 GND 的连接、并将这两个引脚相互连接。

然后:

1.这是否可行?

2.如果我这样做 ,UC 和 DAC 之间的 SPI 通信是否正常工作?(因为没有公共 GND 引脚)。

感谢您的提示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    您是否考虑过使用 XTR111? 在浮点问题上、它与 XTR115不同。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    封装为4-20mA 设计说明。 如 Kai 所建议、请查看3线4-20mA 变送器 IC。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/0184.4_2D00_20mA_5F00_Basics.pdf

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    由于未知原因、我无法通过 E2E 查看您的回复。 在电子邮件中 、您询问"XTR115有任何方法可以做到这一点吗?"

    如果您将 MCP4922的单端输出转换 为差动输入,则它将连接到 XTR115。 但我认为、更容易获得3线4-20mA 变送器。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kai 和 Raymond 为您提供的宝贵帮助。

    Raymond、正如您说过的、我问" XTR115有没有办法做到这一点"。

    然后我决定删除该帖子、阅读您建议的文件、然后提出我的问题。

    正如您所说的、3线制变送器最适合此设计、但我在我的国家/地区找不到 XTR111。 我找到了 XTR110、但它要贵得多、所以我更喜欢使用 XTR115。

    为了使 MCP4922输出到差分、我必须将 VSS 引脚连接到 IRET 而不是接地、不是接地? (则 SPI 通信将失败)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    我们有单端输入转差分输出放大器、例如 THS4531、OPA862等。 您可以使用这些转换 DAC 的输入信号。  

    如果您担心成本、 则可以设计自己的电压至电流转换器。 使用运算放大器和电流镜电路将输入电压转换为1-5V 并生成输出电流4-20mA。 如果您使用250欧姆 Rset 电阻器、在1V 电压下、输入电流将生成4mA、在5V 电压下、电流将生成20mA。 您可以使用 BJT 或 MOSFET 来构建电流镜电路、并使用镜像电流来驱动负载。 如果您有兴趣、我将为您进行仿真(请告诉我您的可用电压轨)。 如果您需要处理镜像电路、它的精度将与 XTR111相同。  

    请告诉我们您希望如何操作。  

    另请查看此主题、它可能会对您有所帮助。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/770353

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您、更尊敬的 Raymond

    我现在要购买 XTR110并构建电路来完成任务、然后尝试使用电流镜来构建电路以降低价格。

    你真的帮了我很多。

    谢谢你。

    电压轨为5伏和24伏。

    您是否会向我展示如何使用电流镜来实现该目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    如果 XTR111无法在您居住的地方交付、您可以按如下所示执行此操作。 仿真显示了三个不同负载、500R、50R 和0r 的情况。

    VCC=16V 是允许驱动500R 负载的最小电源电压。 R8对于稳定性至关重要。 不要忽略它! C2仅在非常低的负载下提高稳定性。

    e2e.ti.com/.../reza_5F00_4_5F00_20ma.TSC

    该电路的相位裕度非常好:

    e2e.ti.com/.../reza_5F00_4_5F00_20ma_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    感谢 Kai 的推荐。  

    封闭是一个具有运算放大器驱动的电流镜电路。 电路使用匹配的 NPN BJT 对。 如果您找不到这些、您可以使用更精确的电流镜来补偿 IB 电流和早期电压等。 您也可以使用 modfset 来制作电流镜。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/4_2D00_20mA-Constant-Current-Source-06222020.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kai 和 Raymond

    感谢您的帮助、我将在我的未来设计中使用您的提示并提供反馈。

    最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运,Reza :-)

    Kai