This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:断电时的输入端子

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/917032/lm393-input-terminal-when-power-off

器件型号:LM393

你(们)好

LM393

未供电时的输入端子

1)没有 LM393的电源电压时,是否可以将电压输入到输入端子(IN+、IN-)?
  此时的最大输入约为5V ?。

2)是否将其销毁?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cafain,

    1 -是的

    #2 -不

    无论电源电压如何、都可以向 LM393系列输入施加高达36V 的电压。

    我们建议通过串联电阻将电流限制在1mA 以下。 因此、TI 建议与输入串联至少5K 电阻。 该电阻可以是分立式电阻器、也可以是任何分压器或输入电路的一部分。