This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6484:组件识别和 LMC6484AIMX 的替代产品

Guru**** 2826655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/916873/lmc6484-component-identification-and-alternative-to-lmc6484aimx

器件型号:LMC6484

 我需要帮助、我有一个项目指定运算放大器 LMC6484AIMX 这个特定的模型在这里很难找到、我发现了 LMC6484AIN、在数据表中不清楚这些最后的字母代表什么、是否有人知道?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能不再存在、在 BOM 交叉工具中、我看到了这一点

    IMX 表示工业温度范围(-40C 至85C)。MX 表示 PDSO14封装、没有/NOPB 表示它不符合 RoHS

    A 通常意味着更严格的失调电压测试、高于您在此搜索中看到的1350uV 的失调电压测试、而非3000uV 的失调电压测试  

    如果我点击 LMC6484AIMX 行上的 View、实际上 NOBP 有库存、同时建议使用另一个器件、不确定该工具的准确性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您回答了我的问题、现在我了解了如何使用 BOM 和交叉参考工具

    A->VOS (失调电压)@25C (最大值):1350uV

    不使用-> VOS (失调电压)@25C (最大值):750uV 或其他值

    i ->是常见温度工业应用的字母

    m 或 MX ->是到封装/引脚 SOIC

    n -> 针对封装/引脚 PDIP

    再次感谢你