This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549-HiRel:在成型后重新成型引线

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/916592/opa549-hirel-lead-re-formed-after-been-formed

器件型号:OPA549-HiRel
主题中讨论的其他器件:OPA549

您好!

我使用的 OPA549已经形成了他们的引线。 需要更改导联的形状。 是否可以根据所需的新形状拉直和重新成形导联、以避免丢弃"可用"部件?

谢谢!

Raynel Medina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raynel、

    有多少人需要重新塑造?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    大约20到30个器件。

    Raynel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raynel、

    我会尝试用平嘴钳拉直每个单独的油墨。 但不要弯曲端子线、使其离开塑料封装!! 之后、您可以小心地在每个油墨上放置一个焊锡。 但请小心操作、不要使芯片过热。 使用扁嘴钳清除端子导线(从封装中流出)的焊接热量。 此链接显示了扁嘴钳背后的理念:

    Kai