This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6552:如何在600MHz 时增大 LMH6552的输出电压摆幅? 是否有推荐的升压电路?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6552, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/916605/lmh6552-how-can-i-increase-the-output-voltage-swing-of-the-lmh6552-at-600mhz-is-there-a-boost-circuit-that-is-recommended

器件型号:LMH6552
主题中讨论的其他器件: THS3491

如何在 600MHz 时增大 LMH6552的输出电压摆幅? 是否有推荐的升压电路?

未给出放大器输出源阻抗。 对于6dB 电压升压至50欧姆负载,我能否驱动1:4阻抗比(1:2匝数比)等升压变压器?

Arthur Williams

Telebyte Inc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用升压变压器来折衷所需的压摆率、以获得更大的输出电流、但这实际上是一个压摆率问题、您想要什么摆幅-差动或单端什么负载?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    600MHz 时没有很多升压功能、这有助于实现负载灵活性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    如果可能的话、我希望在两个频率为600MHz 的差分放大器输出之间获得一个20V p-p 的差分输入到100欧姆。

    我一直在进行搜索、在该频率下似乎没有放大器具有足够的输出摆幅、因此我想知道是否有任何分立式输出电压升压配置。

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的最终结果应该是在100欧姆负载下以600MHz 的频率获得20V 峰峰值差分信号。 这是可行的吗?

    Arthur Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Arthur、如果你求解该信号所需的压摆率、你要求38V/nsec。 现货供应的最高器件是 THS3491、大约9V/nsec。 我不确定如何到达那里。