This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA303:使用锁存模式与缓慢加电

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/916456/ina303-using-latched-mode-vs-slow-power-up

器件型号:INA303

您好!

在我们的应用中、INA303会在上电后立即将 ALARM 引脚置于活动状态(这可能是由于数据表中提到的加电缓慢所致)。  

现在、我们还使用锁存模式、该模式可保存警报状态并需要进行复位。 复位后、一切正常。

问题、这里是否有任何硬件权变措施、还是只有软件权变措施(在加电阶段完成之前忽略警报)? 希望在不需要执行复位的情况下继续使用锁存模式、最好使用硬件权变措施。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bart、

    可在 LATCH 引脚上放置一个接地电容器、因此该电压比 VS 斜坡慢、从而使其暂时保持透明模式。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢、这对您有所帮助!

    此致